This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2973:3节锂离子电池并联充电和使用

Guru**** 2813465 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ21040, BQ2973, BQ28Z610, BQ2970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635640/bq2973-charging-and-using-3x-li-batteries-in-parallel

器件型号:BQ2973
主题中讨论的其他器件:BQ21040BQ28Z610

其理念是以用户可以使用1 节或2节或3节18650锂电池的方式进行电池设置。 该电路将通过 USB 供电、为设置充电、并在升压部分之后运行应用电路。 负载约为500mAh。

P 沟道 MOSFET 用作最终输出的开关。 USB-5V 连接到 MOSFET 的栅极、UV 保护电路的输出与 MOSFET 的漏极并联。 因此、一旦 USB 关闭、电路将从连接的电池组汲取功率。  电路参考来自 ESE 应答。

使用该设置的主要原因是允许用户默认使用1S。 如果要延长应用电路的使用寿命、则用户将另一个1S 连接到该设置。 因此升压部分(3.7V-4.2V 至5V)保持不变。

问题

  • 使用3个单独的充电 IC 和3个单独的1S 电池保护 IC 为3节单独的锂离子电池充电是否安全?
  • 通过并联(在二极管后面)保护电路的输出、是否可以安全地耗电?

充电 IC 选择: bq21040

保护 IC 选择: BQ2973

出于安全原因、我只想消耗3.4V 的电池电量。 (因此工作范围为3.4v - 4.2V)。

现在、如果按上述方式连接了多节电池、有人会如何阻止1节电池低于3.4v?

例如,Bat 1:4.1V,Bat 2:3.8v

  • 它们是否会一起消耗? 或者、BAT2首先消耗电流/速度更快、然后 BAT1开始消耗电流?

我们计划将充电电流保持在500mAh。 因此、在任何给定的时间点、我们都将从 USB 端口汲取2000mAh 电量。

  • 如果将其插入笔记本电脑 USB 端口、并且该端口仅允许消耗500mAh 电量、是否有任何问题发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:
    bq297xx 系列保护器只能配置为高达2.8V 的 UV、因此不能防止放电低于3.4V、系统中的某个部件需要指示它停止使用电池。 要使电池停止工作、您可能会考虑使用具有 bq28z610等可配置参数的电量监测计。
    如果电池的电压与您所示的不同、最高电池将放电以提供负载、而其他二极管将反向偏置或不完全正向偏置。 当电池处于相同电压时、它们将共享电流。
    如果将系统插入低电流 USB 端口、则可用电流将受到限制。 您应该管理系统负载以避免端口过载、请参阅 USB 规范。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的想法。  

    w.r.t 在上述方框图的原理图设计中、我们将在并联电池部分的3.4v 电压后停止使用。  

    请告诉我您对以下实施的看法。

    注:

    二极管: RB056L-40TE25

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    随附的原理图如下。 需要审查以解决问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:
    您会发现 bq2970看起来向后兼容、请参阅 bq2973数据表第1页上的简化图。 您应该交换 IC1、IC3、IC5的 GND 和 BATTERYn-连接。 与 IC2、IC4、IC6一样、充电 FET 应最靠近 PACK-这似乎是您系统中的 GND。
    此外、对于 IC2、IC4、IC6、大多数引脚都使用相同的名称。 许多设计工具会按名称将信号短接在一起、请确保按照您的意愿进行连接。 bq2973不适用于连接在一起的多个驱动引脚。
    对于 R33、R34和类似的栅极-源极电阻器、bq2973数据表建议使用5M 电阻器、而不是所示的1M 电阻器。
    希望这对您有所帮助。 确保检查所有电路连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附了更新的原理图。 请提供建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    WM5295您能不能告诉我您对上述更新的看法
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:
    我在修订版原理图中无法识别您的电池连接。 电池似乎没有像绘制的那样受到保护。
    bq2973 BAT 和 VSS 应通过330欧姆滤波电阻器连接到电池上。
    2.2k 电阻器(R43、R36、R40)应连接到系统的电池组、这似乎是您的 GND。
    充电器都参考 GND (即 PACK-)、对于所有受保护的电池、热敏电阻(R11、R48、R49)也应参考 GND、以便它们不会绕过保护 FET。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    感谢您的笔记。 原理图已更新。 请验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:
    bq2973的实现似乎是为了实现正常运行。 这是您的设计、请务必仔细检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 

    非常感谢