This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:图1的效率数据。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2419XEVM, BQ24195, BQ24195L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596873/bq24195-efficiency-data-of-figure-1

器件型号:BQ24195
主题中讨论的其他器件:BQ2419XEVM、、

大家好、

我想问一下图1。 规格。



1)
您能告诉我获取 效率数据的条件(原理图)吗?
第34页中显示的是典型应用吗?

2)
我认为这是未加载 VSYS 的数据
我的理解是否正确?

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita-San、

    效率数据是使用 bq2419xEVM 获取的、该 EVM 与数据表上的应用原理图类似、并在 EVM 上添加了用于评估的测试点。 电压测量在尽可能靠近 IC 的位置进行。 图1中的效率数据没有系统负载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fernando - San、

    感谢您的友好支持。

    对于 bq24195/L EVM、建议的工作条件似乎是3.9~6V。
    (用户指南第3页)
    http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/sluua18a/sluua18a.pdf

    对于 bq24195/L EVM、是否可以在图1所示的 VBUS=9V 和 VBUS=12V 条件下测量效率?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita-San、

    bq24195L 的工作范围为3.9V 至17V。 我认为最小值/最大值是指建议的工作条件、以涵盖用户指南中的测试程序、但您可以在更高的电压下测试器件以全面评估器件。