This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65263-Q1:PSM 峰值电流

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65263-Q1, TPS65263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602042/tps65263-q1-psm-peak-current

器件型号:TPS65263-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS65263

大家好、团队成员。

 TPS65263-Q1 PSM 模式下的峰值电流为310mA。

但非 Q1版本为230mA。

为什么会有差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotsugu、

    您还可以找到 TPS65263支持最小输入电压4.5V、TPS65263-Q1支持最小输入电压4V。

    因此、这两个器件之间存在一些不足。

    为了支持最小输入电压4V、内部电路发生了变化(例如、降低带隙电压...)、因此 PSM 峰值电流与 tps6523相比有一点点偏移。

    王杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我知道这不是一个拼写错误。