This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:PWM 分辨率

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598249/lp8860-q1-pwm-resolution

器件型号:LP8860-Q1

您好!

如果 我将图17与 P9上的规格进行比较、我的客户希望确保图17是否正确。




图17显示流程末尾的16位分辨率、但如果我检查第9页的规格、则最大分辨率似乎为13位(典型值)。
您能帮助我了解这些数字的工作原理吗?


提前感谢您的支持。
此致、
Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenichiro San、

    16位是 PWM 输出块上支持的分辨率的总宽度、不是根据采样 CLK 频率/PWM 频率计算得出的。

    LP8860在高达4位的 PWM 输出上具有抖动功能。 因此、如果采样 CLK 频率/PWM 频率的实际 PWM 输出分辨率为12位、它仍然可以支持16位。 如果实际 PWM 分辨率为13位、则可使用3位抖动来支持最大16位分辨率。 当然、输入分辨率应为16位以获得16位输出。

    希望这对您有所帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sung、

    感谢您的快速回复!如果需要更多信息、我将咨询我的客户并返回给您。

    此致、
    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴为你提供帮助。

    我是一名应用工程师、为日本客户提供支持、因此您也可以向我发送一封电子邮件以快速回复。 在 E2E 分配给我之后、我将能够看到它、这可能需要更长时间才能回复。 我的电子邮件是 sungho.yoon@ti.com