This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:使用 unknow SOC 电池更换电池的方法

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593360/bq35100-batteries-replacement-method-with-unknow-soc-cells

器件型号:BQ35100

您好!

我目前正在设计一个电池组、用于 SAFT (LSH20)的4节锂离子 SOCl2电池。

该软件包应向用户提供错误为5%的 SOC 信息。

用户可以更改单元格、但有时使用 unknow SOC。

用户将没有 boutton、仅显示 SOC。  

BQ35100似乎可以确定 LI-SOCI2电池的 SOC。

数据表建议对这种电池使用 EOS 模式。

但在 EOS 模式下、当插入新电池时、用户必须发送 new_battery()命令以获得最佳精度(数据表)。

如何在使用量规进行插入检查之前了解电池是满的还是新的? 恶性循环?

当电池组打开和关闭并且 BQ35100测得的电压大约为4.2V 时,我是否应该发送命令?  

是否有方法将 SOC 单元置于电池组内?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    遗憾的是、bq35100不知道何时插入了新电池组、而不知道何时插入了略微老化的电池组。 由于开路电压曲线的极平坦特性、电压不是一个好的指示。 此外、随着这些电池上的钝化层的累积、随着时间的推移而增加、首次插入时的阻抗也不是很好的指示。 bq35100假定有一个新电池、并在收到新电池命令时将收集的所有内部信息复位。  

    EOS 是用于此类电池的推荐模式。 它可以在短脉冲(例如、无线电脉冲)下测量电池电量。 在插入新电池后、应在放电之前发送新电池命令  

    我刚刚查看了我们的当前数据库、没有看到您在当前特征化数据库中列出的单元格。 您是否已将细胞发送给我们的团队以创建化学 ID? 为了实现5%的精度、需要创建一个化学 ID。 该过程从启动开始后大约需要6周时间。 请告诉我此过程是否尚未开始。  

    如果我没有回答您的问题或需要进一步讨论、请告诉我。