This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在搜索 LED 驱动器

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601990/searching-for-a-led-driver

我正在搜索具有以下功能的 LED 驱动器:

4至8通道输出(取决于我的设计)
每通道150–300mA 输出
针对所有通道(0-5V?)的模拟调光功能
模拟调光引脚上的0V 必须关闭所有通道

总输入功率为12至24伏
我使用的 LED 具有橙色

现在、我使用 AL8805和每通道的中国 PT4115。 使用所有额外组件时,PCB 上的空间会很大。

因此、我需要一个 LED 驱动器来执行上述所有功能。

感谢您的帮助、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我们有同步 LED 驱动器 LED TP54201、您能否在 TI.com 中查看规格?

    如有任何疑问、请告诉我、谢谢!

    夏季