This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31704:1.5、1.8、2.5和3.3V 全部从500kHz 开始?

Guru**** 2588865 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598308/lmz31704-1-5-1-8-2-5-and-3-3v-all-from-500khz

器件型号:LMZ31704

大家好、

为同事发布。 您对在500kHz 频率下运行1.5、1.8、2.5和3.3V 有何看法? 问题在于、1.5和3.3V 电源轨的净空电压仅为100mV。 当组件容差为2%且线路瞬变时、是否存在如此接近数据表阈值的问题?

谢谢!

不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您应该不会担心以500kHz 的频率运行所有列出的电压。 列出的每个频率的电压范围非常保守。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jason! 感谢您的快速帮助。