This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2379:是否可以使用 IEEE802.3bt

Guru**** 2591440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2379, TPS2373-4EVM-758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601641/tps2379-whether-it-can-be-used-ieee802-3bt

器件型号:TPS2379
主题中讨论的其他器件: TPS2373-4EVM-758

尊敬的专家:

我的客户想知道 TPS2379是否能够使用 IEEE802.3bt PoE++。

请查看下面的问题并提供建议吗?

问题

我们目前在日本市场的产品上使用 TI - TPS2379 PoE 驱动程序,而且我们也知道它可以在 IEEE 802.3af PoE (15.4W)和 IEEE 802.3 PoE +(25.5W )上工作,不会出现任何问题。

但我不知道 IEEE 802.3 bt PoE ++(4对100W)是否工作。

如您所知、IEEE 802.3 bt PoE ++将在2017年或2018年制定、此 IC TPS2379是否兼容? (我们可以更改 Rx 和 Tx 的软件,所以这个问题的重点仅在于硬件,我是说电源。)

为了进行整理、如果我们要为产品支持 IEEE 802.3 bt PoE ++、我是否必须更改 TPS2379及其外设电路/组件? 如果我们需要更改 IC、请将型号告知我们。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi-San、

    请注意、POE++是一种专有 PoE 解决方案、不符合明年发布的新 IEEE802.3bt 标准。

    对于.bt PoE PD 解决方案、我建议使用 TPS2373-4。 这是一个.bt 就绪型 PoE PD。 您可以在 TI 网上商店订购 EVM TPS2373-4EVM-758进行评估。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达尔文

    感谢你的答复。

    我会将您的答案发送给客户。

    如果他还有其他问题、我将向您咨询。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一