This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54320:控制环路仿真结果与测试结果保持一致。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598428/tps54320-the-control-loop-simulation-results-aren-t-aligned-with-test-reult

器件型号:TPS54320

大家好、

我的客户现在正在使用 TPS54320。 但控制环路测试和仿真结果未对齐。 您知道原因并有一些建议吗?

模拟:

测试:

谢谢你。

BR

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    请仔细检查 Iout 设置。

    仿真和电路板测试时、Iout 是否相同?

    王杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    我已经在0.3A 到3A 之间对电路板进行仿真。 交叉频率均超过35khz。 但测试结果仅为25kHz。 类似的软件是 TINA。 测试仪器是 AP300。 谢谢。

    BR
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是测试 EVM 还是自己的电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    自己的板。 谢谢。

    BR

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可能存在未正确建模的寄生效应或其他下游负载组件。 它们的测量结果与仿真之间的差异并不大。 获得这些结果将不会在模型中产生太大的差异。