This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1402EVM:用于主动平衡的隔离式12V 电源

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: EM1402EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601917/em1402evm-isolated-12v-power-supply-for-active-balancing

器件型号:EM1402EVM
主题中讨论的其他器件: BQ76PL455A

您好!

  我正在考虑购买 EM1402EVM。 我感到困惑的是、外部12V 电源用于对电池进行充电/放电以实现主动平衡。

 我的应用 程序在轻型电动车辆上、此电源必须连接到电池组。 但 EM1401EVM 不使用电源进行平衡、它直接从模块充电或向模块放电。

 我不想通过购买 EM1402EVM 来制造错误。 我能否通过 EM1401将隔离式电源直接连接到电池模块?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Egemen、您好!

    EM1401和 EM1402板均使用 emb1499/emb1428芯片组。 此芯片组非常灵活、足以执行上述任一操作、但 EM1402具有更新的监控器/次级保护器(bq76PL455A)

    您是否希望在车辆中使用隔离式12V 电压、或平衡模块?

    正如您提到的、EM1401设置为平衡回到其自己的模块。 在我的脑海中、我认为要将其设置为与外部电池保持平衡将是一项挑战。

    如果您可以提供您所需内容的更多详细信息、我想我可以向您指出正确的方向。