This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63050:启动/软启动问题

Guru**** 2557700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598370/tps63050-startup-soft-start-problem

器件型号:TPS63050

你好!

我的 TPS63050转换器 IC 有问题。 启动时、输入电压为3、6V、输出电压会长时间(10-30秒)保持极低(400-500mV)。 同时、在软启动电容器上测量的电压缓慢上升至1、3V。 在这一点之后、输出电压会跳升至所需的3、3V -略高于此值、因为转换器始终以 PFM 模式运行。   输入端有一个10uF 的电容器、输出端有一个20uF 的电容器。

我在无负载的情况下进行了测试、并使用了一个33欧姆的负载电阻器来实现100mA 的恒定电流、但结果是相同的:当 SS 电容器低于1、3V 时、输出电压较低。 此外、我还组装了两个定制板、两个板的结果是相同的。

我的问题是、为什么将 SS 电容器充电至1、3V 需要这么长的时间?

在第三个电路板上、我不仅组装了直流/直流转换器、还组装了整个项目、这种现象消失了。 我希望这不是一个奇迹、它可能与 TPS63050输出端的总电容有关?!

谢谢、此致、

Levente

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的软启动上限值是多少?  

    您能否分享 系统的原理图和系统方框图?