This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq35100:如何获取 LiSOCl2原电池的化学 ID 并优化 R 表

Guru**** 2593590 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600958/bq35100-how-to-get-the-chemid-of-lisocl2-primary-cell-and-optimized-the-r-table

器件型号:BQ35100

首先、我们并行使用5个 LiSOCl2来扩展容量。 我们是否需要从制造商处获取相关的电离释放电芯数据 、以匹配锂离子电池之类的 ID?  

我们是否需要获取低温/高温 rel-dis-relel 数据以优化低温性能?

那么、如何为它学习 Ra table?

其次、监测计启动和停止命令的用途是什么?  监测计启动时计算出的结果是什么?  仪表在仪表停止时是否仍会堆积柱体?  

我看到有人说:

“您应该做的是应用放电负载,然后发出量表启动,然后卸下负载并让电池放松。 这将正确更新您测得的 Z。 ”

但在实际系统中、我们无法预测负载分布。 这是随机情况。  细胞放松的意义是什么? 是否存在低于某个值的任何规格电流?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我在并联电池方面遇到同样的问题、BQ35100是否可以与并联电池配合使用、而无需任何额外的电路或配置、在我的情况下、两个电池都没有物理连接(或热连接)、我们如何应对这种情况。