This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL2845:轻负载时的频率变化

Guru**** 2573865 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631717/tl2845-frequency-change-at-light-load

器件型号:TL2845

您好!

我们看到,在反激式拓扑中,PWM 开关频率在空载/轻载时增加了2倍。
这是预期行为吗?

数据表中有一条评论、讨论 TLx844和 TLx845输出频率是振荡器频率的一半。
这是问题吗?

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、

    感谢您的注意。 这是一个固定频率控制器、不应这样做。 相对于输出的内部振荡器在这里并不是一个真正的问题。

    当 所需占空比小于最小导通时间时、我们有时会看到轻载时的频率下降、即使作为固定频率控制器、它也会开始下降脉冲、但不会增加频率。

    他们用多个单元重复了这一过程?

    他们能否尝试向输出端添加小型预载电阻器以确保这不是稳定性问题?

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当我们测试该设计时、它似乎是不稳定的。  当您增大输出电流时、输出会发生突发、最终电源将进入过流和关断状态。

    我们发现电路中安装了不正确的二极管。  它不是超快恢复类型、因此它持续导通。

    非常感谢你的帮助。  Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Keith、
    感谢您与我们一起结束本次会议! (Pun 绝对有意) )
    很高兴大家都知道了。
    此致、
    John