This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63700:关于 IC 损耗

Guru**** 2371820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601336/tps63700-about-ic-loss

器件型号:TPS63700

您好!

我将考虑以下规格。

规格
输入:5V
输出:-12V
电流:80mA

虽然我考虑的是 IC 本身的损耗、但由于没有 WEBENCH、因此无法计算。
您能告诉我们 IC 本身的损耗是多少? 进行了比较。
或者是否有计算工具?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    损耗由效率曲线决定。 在该工作点、图4显示了大约85%的效率。 总损耗为169 mW、其中一些在电感器中。 耗散的功率很小。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    我可以理解、电感器的损耗非常小。
    但是、由于该电路是异步的、我认为二极管的损耗比很大。
    你怎么看?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、二极管是外部的、也有一些损耗。 我认为、由于电流较低、该损耗将较低。