This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556:具有独立分段控制的升压 LED 驱动器

Guru**** 2468730 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8551, LP8556, TLC5940, LP55231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635423/lp8556-a-boost-led-driver-with-individual-segment-control

器件型号:LP8556
主题中讨论的其他器件:LP8551TLC5940LP55231

大家好,我正在寻找一款升压型 IC,它可以通过 I2C 单独控制哪些 LED 输出。 有几个背光驱动器接近要求:TPS6119PWPR、LP8556、LP8551等(但它们没有单独的段控制)终端使用将是一种销售点产品、它将单独关闭和打开5mm LED 段。

以下是我的理想要求:

-升压 LED 驱动器

-每个 IC 具有4至16个 LED 输出

-输入电压= 12V 至24V

-每段输出10mA 至20mA

-需要 I2C 或 SPI 控制(各个输出应能够关闭、无需对每个通道进行单独的 PWM 控制)

Matt M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    需要您提供一些有关您的要求的更多详细信息。

    每个段中有多少个 LED? 是串联还是并联? 这将决定所需的输出电压。

    2. Vin 是固定的还是可以在12V 到24V 之间波动?

    3.当您提到每个 IC 有4到16个 LED 时,您能更详细地说明这些 LED 的排列吗?

    典型的背光驱动器不支持对单个通道的控制。 我们还有其他可支持16个 LED 的产品、每个 LED 都可以单独控制。 查看 TLC5940。

    此致
    H L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IC 的一个应用程序将用于各种尺寸的记分板数字。 (7段式显示屏)数字上的各个段由5mm LED (红色、绿色、琥珀色或白色)组成通孔板上最多可有220、5mm LED。

    主要目标是将驱动器 IC 和 MCU 放置在表面贴装子板上。 然后、子板将连接到主穿孔 LED 板。 (我们正在考虑不再使用焊盘将表面贴装和同一电路板上的镀通孔组合在一起)我们正在考虑尽可能减少子板和通孔板之间的连接数量、 这就是为什么通过提高电压来增加灯串中的 LED 的原因。 (不可选择多路复用 LED)

    答案:
    1) 1)有一个可变数字、具体取决于数字板。 串联。
    2) 2)输入电压固定为12V 或24V。 (取决于应用)
    3)3) LED 将按7段配置排列

    如果它有用、除了较长的交货周期外、ST 部件 LED7708几乎是一个理想的解决方案。

    我们在现有设计中使用与 TLC5940非常相似的 IC。

    Matt M.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    TLC5940现在不是一个选项是否有原因?

    对于大多数背光驱动器、您可以控制所有器件的亮度水平、但不能单独控制。 对于指示灯驱动器、您可以单独控制、但通常每个通道仅支持1个 LED、如 LP55231。

    您需要单独控制亮度还是只需要单独打开和关闭亮度、并且所有开启的亮度都可以保持不变?

    24V 输入可能是一个问题、我们的大多数背光驱动器只能达到20V、

    此致
    H L
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    您是否有更多有关 LP8556的问题?

    此致
    H L
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是。  感谢你能抽出时间。

    Matt M.