This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296:输入电流限制值发生变化

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24296

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601609/bq24296-input-current-limit-value-changing

器件型号:BQ24296

我观察到输入电流限制值(REG00[2:0])在运行时更改为默认值(111)。 我们的软件正在自定义寄存器值、除了该值、所有其他都是正在编程的值。 BQ24296是否有可能改变这个值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Thuan、

    您的运行时间条件是什么(即负载电流、电池电压和尺寸、初始寄存器设置或寄存器设置控制方案、引脚电平上的输入电压、输入源的功率能力)?


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    负载电流:标称400mA、峰值3A

    电池电压:4.2V、980mAh、但充电至4V

    初始寄存器设置:  

    REG[0x0]= 0x24
    REG[0x1]= 0x1f
    REG[0x2]= 0x79
    REG[0x3]= 0x10
    REG[0x4]= 0x7E
    REG[0x5]= 0xBA
    REG[0x6]= 0x73
    REG[0x7]= 0x4b

    控制方案:SW 根据电池温度在0x79和0x1d 之间更改快速充电值 REG02

    VBUS 引脚上的输入电压:4.6V

    输入源能力:5V、2A

    此致、

    星期四

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Thuan、

    将适配器/USB 源插入 VBUS 时、寄存器是否发生变化? 或者、即使您处于仅电池运行状态、它们也会发生变化吗?

    这是 TI EVM 还是定制板?

    最后、您将 PSEL 拉至-高电平还是低电平是什么?

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我插入适配器时、寄存器看起来是在变化的。

    它是定制板。

    PSEL 被拉低。

    谢谢、
    星期四
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Thuan、

    因此、当应用输入源时、充电器将始终重新运行输入电流限制检测。

    由于 PSEL 为低电平、每次施加输入时、它都会将 IINDPM 限制重置为3A 输入电流限制(最大值)。

    一种解决方案:每次插入适配器时、将 IINDPM 设置改回所需的值。

    第二种解决方案:如果您正在寻找固定的 IINDPM 值(看起来您处于1A 时)、请设置 ILIM 引脚电阻器值、使 ILIM = 1A。 公式为 ILIM = K_ILIM/R_ILIM。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 我认为这就是问题所在。

    此致、
    星期四
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没问题,Thuan! 如果您有任何其他问题、请告知我们。

    如果您的问题得到了解答、请点击上一帖子的验证答案。


    谢谢、
    Joel H