This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2623:启动电压

Guru**** 2797185 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2623, TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598392/lm2623-start-up-voltage

器件型号:LM2623
主题中讨论的其他器件: TPS61021A

你好

我的客户正在寻找升压转换器解决方案(2018财年便携式医疗) 、用于:

VIN=0.9~1.5V (碱性 x 1)

VOUT=1.8V  IO>0.1A~

一位候选人是 LM2623,但 我有两个问题。

*1 这需要 大于1.1V 的启动电压

*2 Vin=Vout  

(因为有另一个帖子,所以这是可以的。)

http://e2e.ti.com/support/power_management/simple_switcher/f/858/p/511789/1858892?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=lm2623#1858892

 

Q1 您认为 LM2623适合此项目吗?

Q2 我认为 使用 TPS61021A (Vout=1.8V)和 LDO 是更好的解决方案、但您怎么看?

 

请提出您的意见

此致

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 VIN 可以为0.9VIN、则 LM2623无法启动。 您应该考虑 TPS61xxx 器件。 TPS61021可直接编程为1.8VOUT。 请使用我们的在线工具 Webench 来帮助设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kanji、

    对于您指定的输入电压范围、LM2623可能不是此应用的最佳选择。 如您所注意到的、LM2623需要大于1.1V 的电压才能启动。 因此、对于某些运行点、IC 可能无法正确启动、因为输入电压可能低于最小启动电压。

    正如您提到的、TPS61021A 可能是更适合该应用的解决方案。 该器件具有较低的启动电压、并具有直通操作、如数据表的第7.3.5节所述。 此外、由于 TPS61021A 是同步转换器、因此效率应高于 LM2623。 在该解决方案中、无需 LDO、只需通过调整反馈电阻器即可将输出电压设置为1.8V。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret San:

    感谢您立即回答。

    抱歉、我的拼写错误是 Vout =1.5V/0.1A (Vin=0.9V ~ 1.5V)、而 Vout =1.8V。

    (LM2623 Vout (min)为1.24V、 但启动电压为1.1V)

    (TPS61021A 输出电压(最小值)为1.8V)

    根据您的建议 、我建议客户选择 TPS61021A + TLV73315P。  

    如果您有任何其他意见、请告诉我您的意见。

    再次感谢你

    此致