This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:您能不能告诉我 UCC28070?

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC27524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633244/ucc28070-could-you-tell-me-about-ucc28070

器件型号:UCC28070
主题中讨论的其他器件: UCC27524

大家好、团队成员。

我的客户正在使用 UCC28070设计 PFC 电路。

请告诉客户此器件存在疑问。

<问题>

1.如何确定 CT 复位电路的 C 值

请告诉我在图中确定"CRR"常数的方法。 JAJA216号文件的第1部分。

※有 RR 计算方法的说明、但找不到 CRR 计算方法

(CRR = 4.7pF 在图1中、请告诉我如何推导出该4.7pF)

2 Ω.ON RTA 电阻器和 GDA 端子的连接

在文档编号的图1中 JAJA216有一个连接 RTA 电阻器和 GDA 端子的点、以将直流失调电压添加到电流感测信号中。

客户具有电路配置 UCC28070_GDA 终端⇒驱动器 IC (UCC27524)⇒功率 MOSFET。

对于连接 RTA 电阻器、UCC28070的 GDA 引脚或驱动器 IC 的输出侧、建议使用哪种方法?

另外、请告诉我原因(原因)?

3 μ s。关于最小脉冲宽度

GDA 信号的最小脉冲宽度是多少?

※即使脉宽为0.1us、也可以输出吗?

在某些情况下、PFC 电路的输入电压和输出电压相等、

μs 担心导通时间在理论上可能变为0.1 μ s。

此致、

Masumi Sekiguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您发帖。 我们将审核您的问题、并尽快回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我正在等。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这种情况如何?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Masumi

    CRR 应该非常小、即使 CRR 很短、CT 仍然可以复位。
    2.必须将 RTA 连接到驱动器 IC 的输出、因为驱动器 IC 的输出与流经 CT 的电流之间没有相位延迟。
    可以输出0.1us 脉冲。

    此致、
    云生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回答:云生三。

    请告诉我有关"问题号:1"的更多信息。

    > 1. CRR 应该非常小、即使 CRR 很短、CT 仍可以复位。

    如何确定"CRR = 4.7pF"?

    此致、
    Masumi Sekiguchi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这种情况如何?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请将此帖子标记为已关闭。
    重新发布并在此处回答:
    e2e.ti.com/.../2361785

    John