This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441EVM-G1A:存储电池已永久更新参数。

Guru**** 2401685 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598240/bq27441evm-g1a-storing-battery-updated-parameters-permanently

器件型号:BQ27441EVM-G1A
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

我在项目中使用 BQ27441-G1A 电量监测计和 MSP430控制器。 我有几个问题:

1) 1)根据我的理解、它基于 RAM、 我是否需要在每次移除电池后都初始化电池参数?
2) 2)如何在电量监测计中永久存储电池参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 你(们)好
    • 您可以启动 bqstudio、连接 bq27441、然后单击数据存储器选项卡并写入设计容量、满充电电压等参数。 它 将永久保存在数据闪存中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry:Chen、

    感谢您的回复。

    这是否意味着即使我从器件中移除了电池、电池参数也会永久存储在闪存中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果是,我能否在将来进一步更新电量监测计中的电池参数,还是一次性可编程(OTP)闪存?