This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24617:是否可以使用充电电流14A?

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24617

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597245/bq24617-is-it-possible-to-use-charge-current-14a

器件型号:BQ24617

尊敬的专家:

我的客户对 bq24617感兴趣、并有疑问。

请给出建议。

问题1 ----

是否可以使用14A 充电电流?

我认为、如果器件能够驱动 FET、则可以使用适当的 FET。

正确吗?

如果是、请告知电感、输出电容和感应电阻器的值。

问题2

此外、有关 bq246xx 计算工具 V1.5 (修订版 D)的问题  

http://www.ti.com/product/BQ24610/toolssoftware

当充电电流为14A 时,他应该怎么做?

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们无法确认该部件可以在14A 下工作。 您需要为电流使用两个并联的器件。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kerry、

    感谢你的答复。

    (1)您能否建议并联参考电路 BQ24617进行14A 充电?

    (2)除 BQ24617外、您是否还有任何可提供14A 充电电流的器件?

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我们有 有关并联的参考电路、请参阅下面的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的、我们有 有关并联的参考电路、请参阅以下内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kerry

    感谢您的回复并并行发送参考电路。

    您能告诉另一个问题、一个芯片的器件14A 充电。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kerry

    我对并联基准电路的连接有一些疑问。

    请给出建议。

    此外、如果您有一些应用手册、可以给我发送吗?

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

    e2e.ti.com/.../additional-question-of-charger-in-parallel.pptx

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    14A 没有一个芯片。

    对于 TS、ACSET、ISET 以及 ISET2、这是可以的。 TTS 应分开。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kerry

    感谢你的答复。

    我会将您的建议发送给客户。

    如果客户有其他问题、我将向您咨询。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一