This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z75-V180:bq20z75-v180;smbd 引脚的驱动功率

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635025/bq20z75-v180-bq20z75-v180-drive-power-of-smbd-pin

器件型号:BQ20Z75-V180

尊敬的所有人:

我们想知道 smbd 引脚的最小驱动功率(在输出模式下)。

数据表中似乎没有规格。

在系统的主单元中、我们放置了大约1.1kΩ Ω 的上拉电阻器。

我们有时会遇到来自电池的异常数据问题、因此我们想知道驱动器电源和异常数据问题之间是否存在关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    请使用较大的上拉值。 使用5k 并查看它是否可以解决您的问题。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    感谢您的建议。 我们将尝试一下。
    额外确认、IC 可以驱动多少电流进入低电平状态?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    数据表的电气特性将具有该信息。
    谢谢
    Onyx