This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3878难以选择 CFF 和 Vin

Guru**** 2470190 points
Other Parts Discussed in Thread: LP3878-ADJ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635609/lp3878-difficulty-in-choosing-cff-and-vin

主题中讨论的其他器件:LP3878-ADJ

您好!

  •  我面临着 LP3878MR-ADJ/NOPB LDO 稳压器的难题
  • 我们在 WEBENCH 中未找到使用上述器件满足以下要求的仿真电路设计

         VIN = 5V

         VOUT = 1.8V

         Iout =0.8A

  • 但是、我们将使用相同的器件获得 Vin=3.3V 和 Vout=1.8V 的仿真电路。
  • 但根据数据表、Vin > Vout +2V、因此 Vin 应等于或大于2+1.8=3.8。
  • 那么、如何为 输入电压=3.3生成 WEBENCH 呢?
  • 为什么它不为输入电压=5V 生成电路?
  • 对于同一电路、请参考 WEBENCH CFF= 1nF。 如果我们将该值代入零频率计算公式、则 fz= 41.55khz、该值 不在零频率范围内。

请指导我如何继续。

 

谢谢、此致、

Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divya、

    如果 Vin=5V、Vout=1.8V 和 Iout=0.8A Webench Designer 指示未选择 LP3878-ADJ、因为器件结温过高。 这是由封装中的器件功率耗散造成的。 将 Vin 从5V 降低到3.3V 可将功耗降低到可接受的值。

       Pdiss =((Vin - Vout) x Iout)

       结温=((Pdiss x Rθja)+ Ta)

    对于 CFF 值、这将是 Webench 建模团队需要使用组件计算器解决的问题。

    也就是说、Rfbt = 3.83kΩ Ω 时显示的1nF 值会产生低于建议的50kHz 最小值的 fz、这可能会降低负载瞬态响应、但不会导致振荡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Daddio:

    感谢您的快速回复。
    如果我选择 CFF= 330pF、则 FZ= 125KHz。
    我可以选择此值吗?
    该电容器的瞬态响应如何?
    我能否获得有关零频率和极点频率的信息,它对稳压器的稳定性有何影响?

    谢谢、此致、
    Divya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divya、

    是的、330pF 值良好。

    瞬态响应将会很好。

    遗憾的是、内部极点和零点细节是专有的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Daddio。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Daddio:

    在我们的电路板中、我们没有3.3V 电源输入。 如果 LP3878-ADJ 的输入电源电压为5V,则会导致任何问题? 只有散热更正确? 或者、您能否建议我们选择规格低于规格的稳压器。
    Iout =1mA
    VIN=5V
    VOUT = 1.8V

    谢谢、此致、
    Divya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divya、

    您可以看到、将 LP3878-ADJ Vin 从3.3V 增大到5.0V 将增加散热(负载电流为1mA 时、从1.5mW 增加到3.2mW)。

    5V 完全处于 LP3878-ADJ 工作输入电压范围内。

    根据您的描述、结温上升将小于1°C、不应出现任何问题。