This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22677:公开温度说明

Guru**** 2594970 points
Other Parts Discussed in Thread: LM22677

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601829/lm22677-overt-temperature-description

器件型号:LM22677

大家好、

我有一位客户使用 LM22677、并且面临一个问题(在我看来)看起来像是 OTP。

遗憾的是、该器件非常旧、数据表不是最好的器件之一、因此我想与您再次核实我的棘手问题是否正确。

具体而言

"如果发生过流、器件只会限制开关电流、从而导致输出压降。

但它不会再次“重置”或重新启动;而是保持切换。

只有过热才能使 IC 复位。"

我的理解是否正确?

我只需要一个"是/否"答案、就是这样...

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincenzo:
    是的、这是正确的理解。
    此致
    Brani