This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:用于驱动 LD 的 Iadj 调整时间或最大输入频率

Guru**** 2563760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597207/tps92641-iadj-respose-time-or-max-input-frequency-to-drive-ld

器件型号:TPS92641

尊敬的专家:

客户希望使用 TPS92641来驱动 LD、希望知道 Iadj 响应时间或最大输入频率。 谢谢。

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

    IADJ 响应时间受误差信号放大器带宽的限制,该带宽大约等于 gm/2*Pi *Ccomp。 稳压器的整体闭环带宽较高、因为它具有迟滞特性、但 IADJ 设置的稳压电平只能快速响应。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM 板上的 Ccomp 应为0、47uF、您是否具有 GM 的参考值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

    数据表 EC 表中指定了 GM。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如数据表所示、如果 gm 为500uA/V、则 Ccomp = 0.47uF。 将其放入 GM/2*Pi Ccomp 中,结果太大。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

    什么是"太大"? 使用0.47uF 时、我计算出的交叉频率约为170Hz。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

    这似乎得到了我们集团的直接支持。 如果我关闭了这个线程、您是否介意?

    谢谢、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将通过电子邮件传达详细信息、请关闭此信息