This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455EVM:差动通信不工作

Guru**** 2601875 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635120/bq76pl455evm-differential-comms-not-working

器件型号:BQ76PL455EVM

大家好、  

我想将两个 BQ EVM 用于串联通信(我只想测试通信软件是否正常工作)我是否需要在堆叠的顶部 BQ EVM 上进行任何硬件更改才能使二者都作为菊花链工作并进行通信?  

我甚至没有串联从底板到顶部板的电池连接。 我是否还需要进行任何更改?  

我现在所做的就是将底部器件的 J5连接到顶部器件的 J4以进行菊花链通信、并将 SW2上的2个 NOBS 设置为直接连接到差分侧。

我是否遗漏了什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vikram、

    请参阅上一个主题中的我的回答。 我们可能可以继续该主题、因为这与原始问题有关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无法在该主题中看到响应,但收到电子邮件通知,所以得到了您的回复,但我已交叉检查了所有差动通信连接,它们似乎是可以的? 还有什么问题呢? 我可以查找的任何硬件问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    当我用下降至4-4.1V 的范围测量它时、我的差分通信似乎无法正常工作 COMMH 和 COMML 信号。

    问题很奇怪、它不会立即发生故障、但它可以运行几秒钟、然后得到损坏的数据包。 当我请求16VSENSE 测量时、Rx len 为35、但当我获取数据包并通过读取 Rx 数据包的第一个字节来检查长度时、长度为47、并且由于数据已损坏、因此 CRC 失败

    我使用的是 CAT65电缆、长度为1/2米、UART 波特率为1Mbit。 您能帮我在哪里调试这个问题吗?


    此致

    Vikram Jain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David 、正在等待您的回复? 其他人也可以回答我的问题。 这种产品正在投入生产、我们的目标是生产近100000件、如果这无法可靠运行、我们将切换到 LTC 器件、因此请提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikram、

    我收到了您的电子邮件、并将在此处回复您。 很抱歉耽误你的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    谢谢你。 等待您的回复、请尽快回复。

    此致

    Vikram Jain