This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/bq24610:关于 bq24610

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601643/webench-tools-bq24610-about-bq24610

器件型号:BQ24610

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

采用 bq24610的7节锂电池充电器的设计是什么? 输入直流电压为30V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    充电器可以为1-6节电池充电、而不是为7节电池充电。

    建议运行条件、VIN 最大28V、容差最大33V。

    此致