This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51125:TPS51125应用问题

Guru**** 2401685 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51125, TPS51120, TPS51225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597964/tps51125-tps51125-application-question

器件型号:TPS51125
主题中讨论的其他器件: TPS51120TPS51225

大家好、

我计划使用 TPS51125设计我们的项目。 但有一些问题需要您帮助。

我们需要 禁用 TPS51125默认3.3V/5V SMPS。 因为 TRIP1/2默认为"High"(高)。

您有什么想法可以帮助我们先对5V 电压进行编程、然后对3.3V 电压进行编程吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想您可以添加如下所示的时序逻辑电路、 然后可以通过 系统信号或5vPGOOD 来控制3.3V ENTRIP、从而延迟3.3V 上电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    感谢你的帮助。 我认为 TPS51120适合我们的应用。
    您可以帮助提供 TPS51120设计工具吗? 思考。

    曹曹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、抱歉 、没有此器 件的设计工具、但我认为您可以参考 EVM 原理图或参考原理图来进行设计、而且还可以使用 TINA 和 PSpice 模式。 顺便说一下、我不确定 TPS51225/275/285是否可以满足您的应用需求、我有用于这些器件的设计工具。