This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:OVP、UVLO

Guru**** 2586985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599689/tps2660-ovp-uvlo

器件型号:TPS2660

我们的客户考虑在以下条件下使用 TPS26600。

VinVout:6V 至7V

输出电流:1.0A +/-10%

过流阈值:1.5A +/-10%

 

请告知我们 UVLO 和 OVP、它们不需要 UVLO 和 OVP 功能。

我们在下面的数据表 P18中找到了有关 UVLO 的描述

'如果不需要欠压闭锁功能、则必须将 UVLO 端子连接到 IN 端子。'

请告诉我们引脚在不使用  OVP 功能时的处理情况。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kura-San、
    请将 OVP 连接到 RTN。 这会将 OVP 设置为33V、超出工作电压规格6V-7V。
    此致、
    Dilip
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dilip-San

    感谢你的答复。

    请告知周围的组件值。

    Cin、R1、R2、R3、CdVdT、RFLTb、Cout、RILIM

    他们更希望在以下条件下使用 TPS26600。

    输入电压、输出电压:6V 至7V

    V (OVP):8V

    V (UVLO):5V

    输出电流:1.0A +/-10%

    过流阈值:1.5A +/-10%

    IMON:悬空(请勿使用)

    当 MCU 检测到 FLT 为低电平时、MCU SHDN 此部件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kura、

    建议 Cin = 1uF。

    对于 V (OVP) 8V 和 V (UVLO) 5V、请选择标准1%值 R1 = 309K、R2 = 36.5K、R3 = 60.4K。

    对于过流阈值1.5A、选择 Rilim = 8K 标准1%电阻器、但 Rilim 的精度更高。

    Rimon 13.3K 或可保持悬空。 RFLTb 100K 至 OUT。

    SHDN 引脚具有内部上拉电阻。 MCU 可以通过开漏输出控制 SHDN。 对于 SHDN 运行、MCU 输出 V_OL 必须远小于0.7V。

    CdVdT 取决于 最终应用中的 Cout TPS2660驱动什么负载? CdVdT 决定输出电压的斜升速率。

    此插座 所连接的终端设备是什么?

    如果  您可以共享此信息、我可以单独向您发送一封电子邮件、内容非常详细。

    此致、
    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kura、

    此外、您可能希望在 IN 和 OUT 处放置保护组件-请参阅数据表中的图70。
    在客户使用条件下(最大输入电压为8V)可能不需要输入电压为 Vin 的 TVS,但在输出短路期间需要输出端的肖特基二极管来提供保护。

    此致、
    Kari。