This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5001:LM5001 Vout 问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634395/lm5001-lm5001-vout-problem

器件型号:LM5001
Thread 中讨论的其他器件: 鳄鱼

尊敬的  

当我使用 LM5001时 、我发现输出电压中存在大量毛刺脉冲、请帮助我解决问题、 遵循动态模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    使用示波器探针的鳄鱼夹 GND 导线形成良好的回路天线将拾取辐射噪声。

    建议在测量输出电压纹波时直接测量输出电容器两端。 您可以移除探针上的接地线夹引线、并在电容器上进行测量。 更好的测量方法是在示波器探头的套管周围使用缠绕接地线。 这将大大减少噪声拾取。

    您可以查看此博客了解如何测量输出电压纹波的详细信息: e2e.ti.com/.../2243.understanding-measuring-and-reducing-output-voltage-ripple

    此致、
    Zack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Zack
    我们根据 TI 的要求提供了测试方法,我们的测试方法没有问题。 您能否帮助检查原理图是否存在问题? ,开关频率 Δ I 电阻比?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    该原理图中的频率是680kHz?
    这些噪声来自开关节点。 您可以添加一些1uF 陶瓷电容器以吸收高频噪声、或更改 RCD 电路参数以降低 SW 尖峰。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Zack
    谢谢~