This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:启用和禁用的 ULVO 阈值

Guru**** 2377000 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598243/lm3481-ulvo-threshold-for-enable-and-disable

器件型号:LM3481

我在反激式设计中使用了 LM2481 IC

我的反激式转换器应从5.1V 加电

其最大输入电压为30V

下面插入了电路图文件。

对于50ms 打开和100ms 关闭的下电上电循环、我发现 LM3481 IC 未正确打开。

我将 C36电容器的值降低到330nF、这有助于我实现一致的模式。  

您能帮助我理解吗  

1.欠压闭锁基准电压"当"斜降"1.43V 时、是否有任何其他斜升容差?

UVLO 关断电压 0.7V。 那么 、什么是 UVLO 使能(斜升)阈值及其容差

3.一旦检测到欠压、但 ULVO 引脚缓慢下降并快速切换电源输入;LM3481的响应速度有多快?

谢谢

Rohit M  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅第7.3.5节和图29。  数据表给出 了 EC 表(第5页)中 UVLO 比较器基准电压 VUVLOSEN 的容差。  升高和降低都是如此。  还有 一个 UVLO 电流源 IUVLO、它有助于创建 UVLO 迟滞并分离实际输入线路电压上升和下降阈值。  

    关断斜升和斜降具有相同的阈值。

    在您的电路中、当 C36=1uF 时、UVLO 网络的时间常数约为100ms、因为它延迟太多、无法 对50ms 的开启和100ms 的关闭功率循环做出良好响应。   除非您有特殊需要、否则请勿在此处使用如此大的电容器。  您可以在  电容器 选择中参考我们的 EVM 或 UVLO 参考设计。  还可以 使用我们的在线工具 Webench 来帮助您进行设计。

    谢谢、

    Yohao Xi、 系统和应用工程、APP-BMC-BCS、TI  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rohit、

    很遗憾听到您遇到 LM3481问题。 听起来可能无法正确设置启用和关断电压。 请参阅数据表的第7.3.5节。 此外、由于 UVLO 引脚具有内置迟滞、因此也可以移除 C36、因此不应出现抖动问题。

    谢谢、

    Garrett