This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61030:两个升压直流转换器的并行连接

Guru**** 2562070 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601051/tps61030-parallel-connection-of-two-boost-dc-converter

器件型号:TPS61030

美好的一天!

它是否能够获得最大2A 5V 输出和1.8V 输入以连接并联两 个 TPS61030?

或请 您能建议另一种解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    直接并联两个 TPS61030看起来不可行。 我复制我们的 TPS61030专家、看看您的应用是否有解决方案或替代解决方案。 谢谢!