This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/BQ34Z100:我有疑问。 请帮帮我

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598097/starterware-bq34z100-i-have-a-question-help-me

器件型号:BQ34Z100

工具/软件:Starterware

大家好、我叫 Jae Cheon。

我希望测量并联电池的 SoC。

但  并联电池的 SoC 为12v100Ah、  电池的每个 SoC 为12v 10Ah。

我能否使用   BQ34Z100测量电池的每个 SoC 哪些并联电池?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    如果您并联所有电池、SoC 将是一般所有电池的 SoC、而不是每个电池的 SoC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、感谢您回答我的问题

    如果可以将 BQ34Z100与 Anlog 多路复用器搭配使用、我可以在并行结构上测量每个电池的 SoC 吗?