This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq20z65-R1:充电故障

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631104/bq20z65-r1-charge-fault

器件型号:bq20z65-R1
Thread 中讨论的其他器件:bq20z65

您好!

 我的客户在存储一段时间后使用 bq20z65对电池充电时遇到问题。 找到显示充电故障的 OC (过度充电容量)位、智能充电器因此停止对电池充电。

调查发现、仅电池电压就会因电路泄漏(睡眠模式)而降低、但电量监测计 RSOC 未降低。 当电池电量监测计保持在较高的百分比、但电池容量实际上较低时、内部计数器可能会在较高的水平开始计数、并最终 在下次充电期间超过 FCC + OC 容量的限制。 如果事先未发生任何放电、则会导致 OC 故障。  

例如、如果电池电压降至3.2V 以下、显示低于10%、但电量监测计 RSOC 保持在30%(这是我们发运电池的电量)、因为 OC 容量设置是 FCC 的15%、当电池充电约85%时、 “内部计数器”可以达到115%(30%+ 85%),因此超出 FCC+15%的限制,就会发生 OC 故障。

 

电池摘要如下、我还附上了数据闪存设置供您参考。

4S2P

Panasonic NCR18650BF 电池

14.4V

6500mAh

过充电容量=900mAh (充电控制)

 

问题:

  1. 为什么 RSOC 不会根据 OCV 变化进行更新?
  2. 这是否与 CHGOCV_DIS 位设置相关? (配置:运行配置 C)
  3. 是否有任何数据闪存设置会导致此问题?

谢谢、

Chuchen

 

e2e.ti.com/.../U80388-Data-Flash-R2.xls

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您的客户必须禁用操作 cfg C 的 OCV_WGHT 函数、因为看起来他们当前已设置该函数。 操作 cfg 标志必须从70设置为50才能清除。 在清除标志后发出复位命令以更新 RAM。 然后重新运行测试。 请告诉我这是否有帮助
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    请参阅客户回应:

    我已经完成了测试、但无法验证。

    我的测试步骤为:

    1. 将 Cfg C 从0x0070修改为0x0050以禁用 OCV_WGHT 位

    2. 发送0x41以复位 bq20z65r1

    3. 将电池放电至0%、然后充电至30%。

    4. 对电池侧的电池放电、直至12.6V (3.15V/节)、从而使 RSOC 保持在30%、但电池电压降至3.15V (等效容量<5%)。

    5. 电池一整夜没电,第二天检查了,RSOC 没有更新,仍然是30%。

    6. 将电池充满电(通过电源16.8V 2.5A)、OC 位被置位。

    谢谢、

    Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chuchen、
    客户是否有此测试的日志文件? 除了 gg 文件之外、他们还能在此处附加它。 请勿将 gg 文件另存为 Excel 文件。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    请参阅随附的。

    谢谢、

    Chuchene2e.ti.com/.../6661.Log.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chuchen、
    我将在本周的大部分时间进行深入研究、直到周五才能查看您的文件。 我建议通过电子邮件将文件发送给我、以便在我的收件箱中保存该文件作为提醒

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对于处于弛豫模式的多节电池测量仪表、该器件每4小时执行一次 rem 电容仿真、以解决自放电问题。 您能否将关断电流增加至80mA、将 DSG 电流阈值增加至150并充电至100。 保持休眠电流为30mA。 然后重复测试。

    执行自放电测试后、确保电池组在没有任何负载的情况下保持空闲状态超过4小时、并查看是否执行了 rem 电容仿真。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好报价、

    我是 Jeffrey Ye、Chuchen 的客户之一。 我根据您的建议修改了设置并重复了测试、执行自放电测试后、RSOC 在休息2小时后更新。

    您能解释一下设置如何影响剩余容量模拟吗? 我们通常使用 TI 的默认设置:Quit Current=10mA;Sleep Current=10mA;DSG Current=100mA 和 Chg Current=50mA。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、以上消息适用于 Onyx Ahiakwo。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    我相信您发送的文件中的退出电流低于睡眠电流、因此监测计在进入睡眠模式之前从未进入弛豫模式、这导致不会发生仿真。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    感谢您的回复!

    您是说、如果监测计在睡眠模式之前进入静置模式、则可能会在睡眠模式期间进行仿真?

    那么、只要设置 的退出电流>休眠电流就可以了? 或者、将 Chg Relax Time 和 DSG Relax Time 设置为比总线低电平时间(Power)短的时间 将确保监测计在睡眠模式之前进入弛豫模式?

    此外、在我的设置中、停止电流和休眠电流都是10mA。 10mA 阈值是否过低、无法被监测计识别?

    谢谢

    Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、
    是的、最好在进入睡眠模式之前进入静置模式。 我不确定我是否遵循了您对总线低电平时间的理解。10mA 不是太低、不能被监测计识别。 测量仪表的分辨率为1mA
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我的意思是、如果总线低电平时间为5s (这是我设置的值)、那么无论电流  低于10mA、电量监测计都应在5s 后进入睡眠模式。 由于 DSG 放松时间为1秒、 电量监测计应始终 进入放松模式、对吧?

    我尝试将 Quit 电流设置 为20mA、并将睡眠电流保持在10mA、但电量监测计在自放电后未更新。 它应该具有的最低阈值是多少? 上次您建议 Quit Current 80mA 和 Sleep Current 30mA 时、对于我们的应用、它看起来会更高一些。

    谢谢!

    Jeffery  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Jeff
    建议的停止电流值应为 c/20。 休眠电流可保持在10mA。 如果监测计未更新、则表示情况(可能是电流尖峰)导致监测计退出静置模式。 电流在整个4小时内保持在退出电流以下非常重要、以便进行 rem 电容器仿真。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    通常、我们将锥形电流设置 为 C/20、如果停止电流 也是 C/20、燃油表在充电终止之前是否会放松?

      电量监测计未更新的情况发生在存储期间 (未连接任何设备)、 外观没有机会退出放松模式。

    谢谢

    Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、

    锥形电流应大于充电和放电电流阈值、这两个阈值应大于停止电流。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    除了电流阈值外、只要 Chg Relax Time 或 DSG Relax Time 短于睡眠模式延迟时间、电量监测计肯定会在睡眠前放松吗?

    数据表未指定电量监测计检测到电池电流低于10mA 睡眠电流时睡眠模式的延迟时间。
    当 CHG/DSG 电流<睡眠电流时、电量监测计进入睡眠模式的总线低电平时间(延迟时间)是否也是如此?


    谢谢你

    Jeffrey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我按照建议更改了设置:DSG 电流 Thre=150;Chg 电流 Thre=100;Quit Current=80;睡眠电流=30并进行多次测试、但不是每次自放电后电量监测计更新时。

    如果我保持设置 不变、但 将过充电容量阈值增加至30% FCC、则不会发生 OC 故障、因为 运输容量小于30%、  电量监测计计数器在长时间存放后的初始充电中不会超过130%。

    请提供建议。

    谢谢你

    Jeffrey