This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:VC5B &放大器;VC5x

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601499/bq76930-vc5b-vc5x

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件: BQ76940

您好、先生、

我不熟悉 BQ76930 AFE、现在我将介绍数据表、但我还没有了解什么  

1) 1)为什么 Bq76930 AFE 中只有 TS2具有负极端子、因为 Vc5x 和 TS1正常接地?

2) 2) VC5B 如何用作 AFE Bq76930中第6节电池的负极端子?

3) 3)为什么 VC5x 连接到 Vc5b?  

 如果有人能澄清我的疑问,那将是很棒的  

谢谢:)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS1以 GND 为基准。 TS2称为 VC5X。  VC5X 是下部组的电源、也是上部组的参考。 同样、如果使用 bq76940、则 VC10X 将作为 TS3的基准。  TS2被定义为一个输入、不应被上拉。

    VC5B 是 电池6的"输入"低基准。 它是上一组的 VC0。

    VC5X 是 比 VC5高一个二极管电压(~0.3V)。 二极管通常仅在上电时导通。

    BAT 的上升速度也比 VC5X 慢。  

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 你可否告诉我有关的第1章及第2章的内容? 我检查了原理图和 CAD 文件、发现只有电容1通过低侧隔离接地中的电容接地。 如果电容1以较低侧和较高侧接地接地,会发生什么情况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CAP1、CAP2、CAP3是每个组(底部/中间/顶部组)的3.3V 内部 LDO 的输出电容。 CAP1指的是 GND,CAP2指的是 VC5X;CAP3指的是 VC10X....  如果任何一个 CAP1短路、器件将发生故障。 该器件  将根据 短路的持续时间进入关断状态。  此外、如果 CAP1死区短接至 GND、器件也不会有干净的引导。 在唤醒序列期间,(在 XREADY 释放之前 WAK (TS1 >1V)->CAP1-REGOUT->SCLK-CAP2-CAP3。  

    希望这对您有所帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、可以理解、如果我将 cap1直接连接到低功耗接地、而不是通过1微法拉电容器接地、则器件将没有干净的引导。 如果我的上述陈述正确而清楚,我的问题是,电容1是否可以在低功耗接地和高功率接地中以及通过1微法拉电容器接地?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据规格使用建议的 CAP1、CAP2、CAP3尺寸。 CAP1将连接到低功耗接地。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢!