This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:最大输出电流

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM5175EVM-HP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595312/lm5175-maximum-output-current

器件型号:LM5175

您好!

我想知道 LM5175能够输出最大50A 的 ILOAD 吗?

或者可以在并联输出中使用2或3个 LM5175?

我的客户希望在以下情况下使用。

输入: 直流11~16V

输出:直流12~15V

输出电流:最大 50A

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最小负载是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    应约为1A。

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:
    1A 至50A 过宽、无法使用适当的电流感应电阻器进行设计。 电流信号在1A 时过小、噪声会影响运行。 此外、我们不建议并联 LM5175。 我们将很快发布一款新器件、它可用于通过并联实现更高的功率。

    谢谢、
    Yohao Xi、系统和应用工程、APP-BMC-BCS、TI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Youhao Xi!
    我还在寻找与 Jeff 所寻找的相同的规格。 希望在此主题中还能提出一些其他问题。

    在我们的案例中、我们正在寻找不同的选项来设计电池充电器、从而将充电从车辆中的主电池提升到辅助电池。 正常的升压不起作用,因为我们需要完全关闭输出,并在设备关闭/空闲时阻止电流向任何方向流动。 充电器应在恒定电流模式下运行、直到达到指定的电压电平。 然后它以恒压模式运行。 我们的想法是在连接到 DAC 输出的 FB 上再使用一个电阻器。 这样、我们应该能够调整输出电压、或者您有其他建议。

    关于 Rsense、是否可以为每个电阻器(第一个电阻除外)使用几个并联的感应电阻器和一个串联的 FET、以便能够更改 Rsense 值。 正如您提到的、在低电流上很难获得良好的噪声水平。 然后、我们能够在不同的电流范围内调节灵敏度。

    是否可以将 Rsns 电阻器替换为 LEM 模块以进行电流测量? 在这种情况下,ISNS(-)将连接到 GND,ISNS(+)将连接到 LEM 的输出,LEM 的输出将在所需的电流限制下提供50mV。

    我刚刚订购了 LM5175EVM-HP、为了进行测试、该板准备再添加一个并联开关、您认为可以添加多少个开关? 不在 EVM-HP 中、而是在我们进行自己的设计时不会产生大的开关损耗? (如果我们使用推荐的 Infinion 开关)

    在 EVM-HP 规格的第11页中、放置图无法读取、是否可以使该图具有更高的分辨率?
    www.ti.com/.../snvu465.pdf

    很抱歉再次在 Jeffs 主题中提出了很多问题。

    我的问题的一个简短摘要:
    1:是否可以使用 DAC 调节输出电压?
    2:是否可以将多个 Rsense 电阻器与 FET 配合使用?
    3:是否可以对 Rsns 使用 LEM 模块?
    4:输出能够驱动多少个开关?
    5:LM5175EVM-HP 的放置图?

    如果答案更好、您可以通过电子邮件将答案发送给我!

    提前感谢!

    BR
    Stefan
    瑞典 Solarit AB 首席执行官