This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27531:UCC27531在 OUTH 悬空时失败。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598098/ucc27531-ucc27531-failed-with-outh-floating

器件型号:UCC27531

您好!


我们有一个电路、其中我们仅使用 UCC27531的 OUTL、OUTH 保持悬空。 UCC27531发生故障、它将 VDD 拉低、OUTL 短接至 GND、OUTH 短接至 VDD。

是否要求不使 OUTH 悬空?

OUTL 仅灌入24mA 电流或阻断最大24V 电压 VDD 为24V。 无 VDD 超过24V 的证据。

谢谢你

Arron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arron:

    感谢您为您的应用选择 UCC27531。 我很遗憾得知您遇到了问题。 我的第一个反应是、根据我对您使用器件的方式的理解、不应出现故障。 为了帮助诊断您正在播种的物料、请:

    1.确认器件端子是如何连接的。 我的理解是、UCC27531 OUTL 仅用作下拉电阻器。 如果有、请分享您电路板上该区域的原理图、以便更好地理解我的端
    连接到 OUTL 的负载是多少?
    2.描述故障发生的时间--电路是否完全工作,或在通电后立即发生故障? 还是在故障发生之前运行了一段时间(多长时间)? 如果可能、请提供器件故障时间的示波器捕获。

    此致、

    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    我正在帮助一位同事解决这个问题、我已经看到了原理图、但没有副本。

    它运行了一段时间、没有问题。 其逻辑由隔离器驱动。 其负载包括一个通过1k 欧姆电阻器的24V 上拉电阻器、为 OUTL 引脚上的22V 齐纳二极管馈电。 在电路中对微控制器进行重新编程后发生故障、但电路板具有隔离式逻辑和电源。 OUTH 悬空、引脚未路由。 根据数据表中的建议连接的所有其他引脚。

    编程事件期间、逻辑线路可能会出现高频信号、但该信号本应已由隔离器缓冲。 所有电压都在限制范围内。 24mA 的高频(100MHz)开关是否可能导致故障?

    谢谢你
    Arron