This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2592HV:电容器选择

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594963/lm2592hv-capacitor-selection

器件型号:LM2592HV

您好!

当天的问候!!!

我们正在设计适用于汽车应用的电路、并为此应用选择了 LM2592开关。 输入电源电压范围为18V-32V 直流电压、最大输出电压为5V/1A

典型应用电路中提到所需的电容器应具有低 ESR、并且可以是值为680uF 的铝或钽旁路电容器。  

考虑到汽车/总线电池电源中的负载突降效应、我们能否在汽车应用中使用电容为22uF、额定电压为50V 的陶瓷电容器。  

请提供建议。

此致、

稻田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    22uF 输入电容对于该器件来说有点太小、因为开关频率相当低。  我更喜欢看

    至少100 μ F。  还有铝或 TANT。 将提供一些 ESR、以抑制可能被固定的输入上的任何振铃

    输入电源中的电感。  在任何情况下、您都必须仔细测试您的设计、因为我们尚未测试此器件

    陶瓷电容器。