This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5121-Q1:直流/直流转换器项目

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5121-Q1, LM5122-Q1, LM5122, LM5170-Q1, LM5170, LM5119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600024/lm5121-q1-project-of-dc-dc-converter

器件型号:LM5121-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5122-Q1LM5122LM5170-Q1LM5170LM5119

支持路径:/参考设计/搜索参考设计/

大家好。

在过去的几天里、我一直在为直流/直流转换器项目搜索一些组件。 要求为:32至44V 输入电压(锂离子电池)、48V 输出电压、18A 最大启动电流。 该项目的 IC 之一是 LM5121-Q1、我想知道该组件是否可以满足此要求。 如果不是、能否指明支持该项目的某些 IC?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gabriel、
    感谢您考虑使用 LM5121-Q1。 我们还有 LM5122-Q1、这是相似的器件、但没有断开 FET 控制。 建议使用后者的原因在于您的功率级别。 18A@48V 接近于900W、您可能需要多相才能共享功率。 请参阅 TI LM5122或 LM5122-Q1网页中发布的多相参考设计。

    另一种方法是使用我们的高功率 LM5170-Q1、这是一种单独支持功率级别的双相控制器。 它是一款双向控制器、但不会让您无法仅使用升压模式。 您可以订购 LM5170EVM 进行评估。

    谢谢、
    Yohao Xi、系统和应用工程、APP-BMC-BCS、TI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您对 IC 的建议。

    另一个问题是、如果您认为使用降压转换器更符合相同的要求(48V 和18A)、但电池容量更大(高于48V)、则更好。 如果您认为最好使用它、建议使用哪种 IC?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果输入电压高于输出电压、则需要降压。 对于您的功率级别、LM5170-Q1仍然是一个合适的选择:仅在降压模式下运行。 您还可以考虑使用 TI LM5119进行多相、但其最大输入电压额定值限制为65V。 LM5170可处理100V 绝对最大输入。