This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5020:变压器设计规格:PMP10195:三相交流和直流输入至24V (125mA 快速启动隔离型反激式)参考设计

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP10195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634464/lm5020-transforme-design-specification-pmp10195-three-phase-ac-and-dc-input-to-24v-at-125ma-quick-startup-isolated-flyback-reference-design

器件型号:LM5020
主题中讨论的其他器件:PMP10195

您好!

我正在研究上述参考设计、但技术文档中未提供变压器设计规格。 是否可以共享、以便最终确定设计。 其次、此设计的输出电压为24V 和125mA、可以对其进行修改以使输出为12V 和250mA。

此致

Ashish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashish、您好!

    我正在与原始工程师进行检查、以确定变压器的规格。

    可以更改此设计以满足12V @ 250mA 要求。 需要更改一些内容
    1.更改反馈电阻器,将输出电压正确设置为12V
    2.确保变压器可以处理电流(在我得到规格后)
    3.确保电流感应电阻器不会提前触发电流限制
    4.确保控制环路稳定

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Garrett。 请查看是否可以尽快共享变压器规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashish、您好!

    获取变压器信息的最快方法是直接联系供应商。 请告诉他们您正在查看 TI 参考设计 PMP10195。

    GCI 技术:EFT15R15-S525

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garnet:

    GCI 网站上不提供此器件型号。 如果您没有将其放入库存中、您团队中的某个人能否帮助您重新设计和分享。 否则、本应用手册对我们用处不大。

    此致

    Ashish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anish、

    有关变压器的更多信息、请联系 GCI。 可能需要向他们发送电子邮件。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett。
    您能否选择并鉴定另一家变压器供应商? GCI 网站不包含变压器数据表、很难与实体变压器供应商一起设计新产品。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    耶赛亚胡

    有关数据表、请直接联系 GCI 支持部门。  

    谢谢、

    Garrett