This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61040:焊接后不工作、似乎已烧坏!

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601685/tps61040-not-working-after-soldering-seems-to-be-burned

器件型号:TPS61040

您好!

我使用 TPS61040将3.8V 输入升压至大约7.5V 输出。 我遇到的问题是,到目前为止,我已经损坏了差不多7-8台 TPS 电脑! 电路和原理图是正确的、有时工作正常、但大多数情况下在焊接后无法开始工作。 或者、如果先开始工作、可能会因未知原因很快停止工作、并且不会再次返回工作状态。

我也在电路板中使用两个降压转换器、即 TPS74640和 TPS 54331。 我对它们没有任何问题、只有升压 IC 有问题。 是因为 ESD 而使输出 MOSFET 弯曲,还是... ? 它太敏感了...

此领域中的所有增压器 IC 是否都相同? 我正在使用此升压器为连接到电路板的外部器件供电,因此可以从外部访问输出端子,将来不会出现问题吗?!

在输出中使用 TVS 二极管可防止出现该问题? 但是,现在我不能让它开始工作了!

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的应用中的输出电流是多少? 哪个引脚被烧断?