This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14006:Wave (Flow)焊接

Guru**** 2597155 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601476/lmr14006-wave-flow-soldering

器件型号:LMR14006

可能涉及的对象
我们的客户希望使用 LMR14006x、但他们担心安装条件。

因为它们将使用波(流动)焊接。

他们会参考您的应用报告 SNOA040B 和 SCEA041。

在 SNO040B 中、他们认为可以使用6 SOT-23进行波焊。

您能告诉我们 LMR14006是否可以进行波焊吗?

如果可以使用其他封装、请告诉我。

谢谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    采用 SOT23-6封装的 LMR14006适用于波焊工艺、请更加注意引线焊盘的设计和放置方向、以获得更好的焊接质量。

    B R

    Andy