This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59711:TLC59711

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599709/tlc59711-tlc59711

器件型号:TLC59711

您好!

我使用 TLC59711设计了一个电路、但我不需要驱动 RGB LED、只需要驱动双色 LED。 由于 TLC59711输出端口可单独控制、因此我将另一个 LED 连接到芯片的"B"端口。

这是可行的吗? 或者 LED 是否有任何故障。 现在、我遇到了一些 LED 问题、因此我想确认这是否是设计问题。

此致、

雅诗尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yasir、

    我不是很清楚您如何在应用中使用 TLC59711、您能为我提供有关以下问题的更多详细信息吗:
    1.您的双色 LED、器件型号是什么?
    2.另一个 LED 改为"B"、这意味着什么?
    3.您的问题是什么?

    如果您可以提供一些图表或原理图、我们可能会提供更具体的建议。

    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    我在这里与大家分享原理图。  

    LED 是 RGB LED、但我只需要2种颜色。

    希望这将帮助您了解我的要求。

    这里的问题是,当我尝试探测一个 LED 时,我看到另一个 LED 也会发光,例如:如果我尝试打开 D1_Green,D2_RED 也会发光,

    这种通过 TLC59711控制单个 LED 的方法是否正常?这会导致问题吗?

    我希望我已经回答了你的问题。

    此致、

    雅诗尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yasir、

    对于您控制2种颜色的方式、这是可以的、应该没有问题。
    您使用哪两种颜色? D2_Red 是否已连接? 我无法从图中得知。

    谢谢、此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    是的、D2_RED 连接到 LED 驱动器的 B0。

    这就是我要问的。  

    在第一组 LED 驱动器(R0、G0、B0)中、我分别连接 D1_RED、D1_Green 和 D2_RED。

    同样,我也在所有四个小组中做这项工作。

    谢谢、

    雅诗尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yasir、

    应用程序应该没有问题。

    我建议您检查以下项目:
    1.发光的 LED 是否仅在打开的 LED 附近发生?
    2.您可以检查 STDI、SCKI、D1_GREEN、D2_RED 的范围以确认数据是否正确。

    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kenn

    我已经检查了您提出的第一个问题。 是的、它仅是近光 LED 亮起。

    感谢检查时钟和数据信号的建议。

    再次感谢您的支持

    此致、

    雅诗尔