This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2973:OVP 范围高于4.4V

Guru**** 2561640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598280/bq2973-ovp-range-higher-than-4-4v

器件型号:BQ2973

您好:

我正在为需要 OVP 规格大约为4.5V 至4.6V、UVP:2.8V 的客户寻找解决方案  

我一直在搜索数据表并找到器件型号:bq297xy (3.85~4.6V)(对于 OVP)、(2.0~2.8V)(对于 UVP)

这是否意味着我们将为4.5V 或4.6V OVP 提供广泛的 OVP 和 UVP 设置解决方案或其他特定器件型号?

或者是否有任何关于 TI 路线图更新此器件的建议?

再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kay、

    bq297能够进行出厂编程(由 TI 编程)以实现更高的 OVP 和不同的 UVP。 但是、这是工厂编程的、这是您需要在公司的当地办事处与 TI 销售代表一起自定义的自定义开发。

    谢谢

    Miguel