This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576:加电期间出现负尖峰

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2576

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597713/lm2576-negative-spikes-during-power-up

器件型号:LM2576

我目前正在我们的设计中使用固定版本、即3.3V 和5V LM2576。  当 PCB 加电时、我们看到3.3V 轨和5V 轨上的电压高达-2V。  请参阅下面的示波器捕获:

下面是我们的原理图视图:

直流输入为24V。  无论施加的负载或未施加负载、我们都会看到尖峰。  这种负尖峰可能会通过3.3V 电压轨进入 DAC 芯片、并将其破坏。

有什么关于如何消除这种负2V 尖峰的想法吗?

此致

Terry  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以看到您的 PCB 布局吗?

    此外、您还可以在输出端使用肖特基二极管来降低负尖峰。