This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27611:GaN 驱动器存在问题

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631060/ucc27611-problem-with-gan-driver

器件型号:UCC27611

你好
我将您的 GaN 驱动器与 EPC2034和 EPC 2047 GaNFET 搭配使用。
评估板 (EPC9047)使用了两个组件、开关时间约为2ns。 我在电路中测量、开关时间约为20ns、导致大量开关损耗。
我注意到、对于导通、不使用电阻器、而只使用二极管。 这是否会导致过冲等问题? 我使用2乘以1欧姆电阻器(1欧姆用于导通、1欧姆用于关断)。 数据表并未真正为栅极电阻器指定合适的值。 除此之外、是否还有其他问题会导致开关时间过慢?
此致
Simon Ravyts

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    真的没有人?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、
    电阻器会减慢开关速度、而不是加快开关速度。 该电阻器的目的是提供阻尼。 二极管放置在那里是为了降低一些电压并确保 FET 栅极电压的安全。
    对于栅极电阻器值、您必须对其进行处理并查看最佳结果。 通常、对电阻器进行调整、以在损耗、EMI、过冲等之间进行权衡 不同设计没有固定的电阻值。
    必应
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bing

    感谢您的回复。 我有一个问题、因为您根本不在设计中放置一个电阻器、我还可以直接将栅极连接到驱动器吗? 还是放置二极管更好?

    SIMO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、
    您应该能够做到这一点。 只需进行一些测试并观察您的栅极。 如果您看到栅极电压变得过高、您需要该二极管来提供帮助。 否则、您可以直接将栅极连接到 MOSFET。 这样做后、您将失去调整开关速度的能力。
    必应
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bing

    我断开了 EPC GaNFET 栅极之间的电阻器(http://epc-co.com/epc/Products/eGaNFETsandICs/EPC2047.aspx)

    而驱动器的开关时间仍然很低(10ns 和40ns),而本应用手册 http://epc-co.com/epc/Products/DemoBoards/EPC9047.aspx 中显示的开关时间为2ns 和8ns

    您对我可以尝试的内容还有其他意见吗? 或可能的原因?

    此致
    Simon