This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861EVM-612:TPS23861+TPS2378启动故障

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2378, TPS23861, TPS2378EVM-105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596992/tps23861evm-612-tps23861-tps2378-startup-fault

器件型号:TPS23861EVM-612
主题中讨论的其他器件:TPS2378TPS23861TPS2378EVM-105

您好、先生、

我使用 TPS23861EVM 和 TPS2378EVM 测试启动故障。 电气负载直接与 TPS2378相连、电流为0.45A、可对过流启动进行仿真。

TPS23861通过 USB GUI 在手册模式下工作。 第1个通道为 VDrain GND 电压、第2个通道为 Vgate-GND。 我的问题是为什么在 Tstart (60ms)期间会有脉冲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    您是否可以确认您已使用 TPS2378EVM-105进行此测试? 我将需要在实验室中进行一些测试、并尽快返回给您。 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    我确实使用了 TPS2378EVM-105、CCL 450mA 的电气负载直接连接到 VDD 和 SRTN。

    在 TPS23861上电按钮之前、450mA 负载处于开启状态。

    感谢您的测试。

    此致

    Jack Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    当 PD 上电时、您的负载会尝试允许450mA 的电流。 但是、在浪涌期间、PSE 的外部 FET 用作折返机制、以将电流限制为~425mA (来自 TPS23861数据表的图57)。 因此、VGATE 的降低会导致 VDRAIN 电压升高。 这种增加的漏极电压会将 PD 的 VDD-VSS 电压降至 PD 的 UVLO 阈值、从而导致负载关闭。 由于电流从负载关断状态降至零、因此浪涌电流保护将被移除、栅极电压恢复到其满值、从而引起相关的栅极脉冲。 在允许电流再次流动后、折返被重新置为有效、并导致 VGATE 第二次下降、该下降保持到 TSTART 周期结束。