This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC39002:高电压应用电路如何防止 IC 出现高电压

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC39002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600439/ucc39002-how-the-high-voltage-application-circuit-prevent-ic-from-high-voltage

器件型号:UCC39002

您好、先生、

我已经看到了 UCC39002的数据表、但我不清楚高压 应用的工作原理。

第11页。 图5. Bias1/Bias2/BJT 如何防止 IC 出现高电压?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chentsu、
    AE 将很快帮助您解决 E2E 问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于输出电压大于15V 的应用、您需要保护 VDD 和 Vadj 输入不超过15V。

    Rbias1和 Rbias2为 VDD 提供电阻分压器、其功能确保 VDD<10V

    EAO 引脚上的电压 为 VDD-0.7V。

    (0.7V 是晶体管的基极发射极导通电压)

    此致

    John Griffin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Griffin、

    非常感谢。

    C.T.