This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AUTOCRANKSIM-EVM:AUTOCRANKSIM-EVM

Guru**** 2560870 points
Other Parts Discussed in Thread: AUTOCRANKSIM-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597782/autocranksim-evm-autocranksim-evm

器件型号:AUTOCRANKSIM-EVM

汽车工厂 AUTOCRANKSIM-EVM 可支持多少个以及哪些? 我在"HVL068A 启动仿真器用户指南"中找不到它

我在下面找到了汽车工厂脉冲支持、如果我购买 EVM、TI 是否会支持我的此 EVM GUI?

戴姆勒克莱斯勒发动机启动测试脉冲、DC-10615
.Volkswagen 热启动测试脉冲、VW80000
.Volkswagen 冷启动测试脉冲、VW80000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo 您好、

    该板的用户指南在图3、4和5中显示了它支持的3个脉冲。  您可以检查此项以查看它可以生成的配置文件是什么。

    该板没有 GUI、该板由硬件控制、用户可对其进行切换。  用户指南的第2.2.2节介绍了每个控件的功能。

    此致、
    Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Karl:
    感谢您的反馈。 除3个脉冲(.DaimlerChrysler 发动机-启动测试脉冲、DC-10615
    .Volkswagen 热启动测试脉冲、VW80000
    .Volkswagen 冷启动测试脉冲、VW80000)、我想知道 TI 是否可以支持其他软件来支持其他汽车工厂的脉冲。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo 您好、

    固件位于 PMP7233 产品页面的"软件"部分下。  该板使用 MSP430创建这些配置文件、因此您可以下载此固件、使用 Code Composer Studio 针对所需的任何配置文件进行更新、并刷写更新的固件以创建不同的配置文件。

    此致、
    Karl