This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq2954:充电器能否提供一定水平的电池容量?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2954

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631400/bq2954-can-charger-provide-some-level-of-battery-capacity

器件型号:BQ2954

锂离子充电器、例如 bq2954。  但是、除了 SOC 之外、您是否有任何充电器能够提供一定级别的容量?  还是需要使用电量监测计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BQ2954是一款功能有限且非常老旧的器件。 我们引入了许多具有改进功能的器件、其中一些器件可能适用于您的应用、如 BQ2501X、BQ2425X 或其他器件、具体取决于您的要求。

    通常需要使用电量监测计来获取 SOC 信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill、 感谢您的回复以及我所猜的内容。  只是想确保与最新充电器等的接触有所不同