This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A84:关于 VFB

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A84, TPS7A84A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601408/tps7a84-about-vfb

器件型号:TPS7A84

您好!

我的客户设计使用外部电阻器来设置输出电压。
您能告诉我 VFB 的最小值和最大值吗?
如果很难回答此问题、请确认以下内容吗?

数据表中指定了四个输出电压的精度。
最小值为(0.8V - 1.0%) V
由于规定不包括外部电阻精度、因此 VFB 的精度也被视为±1%。

是这样吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mayumi、

    LDO 误差的主要来源是基准电压。 因此、我们知道 TPS7A84的 VFB 精度在没有偏置轨的情况下为+/-1%、在使用偏置轨的情况下为+/-0.75%。

    您可能还需要考虑使用 TPS7A84A、它与 TPS7A84引脚对引脚兼容。 使用 TPS7A84A 可消除 TPS7A84的定序要求。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的卖家:San、

    非常感谢您的回复和合作。
    我将此答案告知我的客户。

    TPS7A84已是此客户的注册器件、且具有特价。
    因此、客户现在正在使用 EVM 评估 TPS7A84。
    如果我的客户要求额外的序列、我可以立即向客户介绍 TPS 7 A 84 A。
    非常感谢您提供的有用信息。

    此致、
    Mayumi